大家好、
我们客户的问题之一、 您能否提供一些故障排除建议
在使用 DP83TG720S-Q1芯片的千兆位以太网设计中、我们在实际产品上测试了 PHY 的物理层、发现一次测试的 MDI 模式转换损耗失败;详细信息如下:
请问问题是什么? 感谢您提出任何故障排除建议。
此致、
罗美
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们客户的问题之一、 您能否提供一些故障排除建议
在使用 DP83TG720S-Q1芯片的千兆位以太网设计中、我们在实际产品上测试了 PHY 的物理层、发现一次测试的 MDI 模式转换损耗失败;详细信息如下:
请问问题是什么? 感谢您提出任何故障排除建议。
此致、
罗美
您好、Alvaro、
以下是客户反馈:
(1) UNH 是什么意思?
(2)正确的测试方法和设置是什么?
(三)我们的试验是委托给一个外部实验室进行的。
有两种测试方法、每种方法都由不同的外部实验室进行测试、其中一种方法如下所示、另一种方法有待确认。
YF_1000Base-T1_PMA_M 测试项目:Ω MDI 模式转换损耗适配器验证测试
测试工具:
硬件:网络分析器
软件:R&S ScopeSuite (80.1)
测试过程:
(1)连接校准器并开始校准两个端口。
(2)拆下校准并将 RF 线束连接至测试夹。
(3)将 DUT 设置为从模式并将钳位连接到 DUT
(4)单击 Next (下一步)开始测试。
最棒的酒店
Amy
您好,Alvaro 先生(Al-Vu-roe) Reyes ,分析结果?
可以了