This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:2.4756Gbps CDR 旁路模式

Guru**** 2391325 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178407/ds250df230-2-4756gbps-cdr-bypass-mode

器件型号:DS250DF230

您好!

我们的客户在以下条件下运营。

1.是否有保证在这些条件下工作?

・数据速率范围= 2.4756Gbps

・频率= 25MHz

μ・寄存器地址 =设置  

0x09 = 0x04、

0x18 = 0x10、

0x60、0x61 = 0x26、

0x62、0x63 = 0xB1、

0x64 = 0xFF

此外、下面的线程显示"通过将其设置为 CDR 旁路模式、可以运行2.4756Gbps。"

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866016/ds250df230-calibration-clock/3227145?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS250DF230#3227145

2.请告诉我寄存器检查 CDR 旁路模式设置。

3.请告诉我该寄存器设置 CDR 旁路模式。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS250DF230与上一代 TI 10G 重定时器的 CDR 旁路模式配置稍有不同。 请参阅下面25G 重定时器编程指南的摘录

    6.34 CDR 未锁定时选择输出模式

    默认情况下、当 CDR 未锁定时、DS2x0DFx10输出静音。 DS2x0DFx10可选择性配置为在 CDR 未锁定时输出原始、非重定时数据。

     

    表61. CDR 未锁定时选择输出模式

     

    步骤

    共享/通道寄存器

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    1e.

    E0

    E0

    PFD_SEL_DATA_PRELCK=3'

    B111:静音(默认)

    注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。

    00

    E0

    PFD_SEL_DATA_PRELCK=3'

    b000:原始、未重定时数据注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。

    6.35 CDR 锁定时选择输出模式

    默认情况下、当 CDR 锁定时、DS2x0DFx10会输出重定时数据。 DS2x0DFx10可选择性配置为在 CDR 锁定时输出原始、未重定时数据或静音。

     

    表62. CDR 锁定时选择输出模式

     

    步骤

    共享/通道寄存器

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    问题5.

    20.

    E0

    PFD_SEL_DATA_PSTLCK=3'

    b001:重定时(默认)

    注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。

    00

    E0

    PFD_SEL_DATA_PSTLCK=3'

    b000:原始、未重定时数据注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。

    E0

    E0

    PFD_SEL_DATA_PSTLCK=3'

    B111:静音

    注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。

    谢谢、

    Rodrigo Natal