This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210无法正常工作

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178746/tusb1210-tusb1210-not-work-properly

器件型号:TUSB1210

大家好!

客户在其器件上使用 TI 的 TUSB1210 USB PHY 芯片、遇到一些问题并需要帮助。

PHY 芯片在 USB 设备模式下运行。 在执行测试时、印刷机会不断关闭和打开 USB 设备端、以测试 USB 主机对其设备上 USB 设备的识别稳定性。 每次关闭和打开 USB 器件功能时、PHY 芯片的 RESET 引脚都会被下拉和提升。

该测试发现、在大约一天的时间里、主机根本无法识别我们的 USB 设备现象。 然后拔下 USB 电缆、下拉 PHY 芯片复位引脚、上拉 PHY 芯片复位引脚。 它们都不起作用。 USB 电缆已插入、5V 正常、但 DP DM 从开始到结束都很低

鉴于这种情况,我想提出以下几点:

正如客户所做的、他们经常上下拉 PHY 芯片的 RESET 引脚。 它是否会导致 PHY 芯片中的异常?

器件的 USB 电缆连接到主机、5V 电源正常、但数据电缆一直处于0电平、直至线路末端。 这种情况可能是 PHY 芯片无法正常工作? 还是由 PHY 片内寄存器的异常写入错误引起的?

当主机无法识别复位 PHY 芯片和 USB 电缆时、 是否有其他有效方法可以使 PHY 芯片恢复正常工作?

此外、将另一个 USB 设备插入到主机端无法识别的 USB 端口时工作正常、可以在设备端确定问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否与王云景一样?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,脑!

    是的! 感谢你的答复。 您可以忽略此问题、我将在电子邮件中跟进。