This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:DDC 时钟运行

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178926/sn65dp149-ddc-clock-operation

器件型号:SN65DP149

您好!  

我尝试使用 SN65DP149作为 DP++转 HDMI 转接驱动器。 在应用中、在源端、SCL 和 SDA 引脚由视频源驱动。 但是、在接收端、没有任何移动。 SCL_SNK 持续保持在5VDC。 什么可能导致此问题? 我将发送下面 SDA_SRC 和 SCL_SRC 的探针结果。 这些信号不会通过 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡累姆:

     您可以发送原理图吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian、您可以找到以下原理图:

    VID 信号的交流去耦在源极侧完成。 SCL_SRC 和 SDA_SRC 信号通过2k Ω 电阻上拉至3.3V。  

    我们可以观察到 DP149将 HPD 信号从 SNK 侧传输到 SRC 侧。 但 DDC 信号在某种程度上无法从 SRC 传递到 SNK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到原理图出现问题、是否在多个 DP149上出现此问题?  

    您能否将 C10更改为0.22uF 并查看其是否有用?

    谢谢

    David