This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:TMUX1574PWR PD (mW)值

Guru**** 2849210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179182/tca9554-tmux1574pwr-pd-mw-value

器件型号:TCA9554

我是否可以确认 TMUX1574PWR TSSOP 16P 4通道 MUX PD (mW)值是?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    请参阅 我们的常见问题解答:要计算模拟开关/多路复用器的最大结温 ,我们将使用计算器为您提供功率耗散。 该计算器的链接位于常见问题解答的底部。 我将这些数字与最大值一同输入以找到 PD (max)、得到16.2mW。 请记住、这是最大值、我不希望您的实际情况通常会达到这么高的水平。 如果您想更接近预期结果、可以输入您的用例的已知值。

    谢谢、
    Rami