This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5151:哪个引脚或寄存器表示存在视频输入?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179120/tvp5151-which-pin-or-register-indicates-video-input-exist

器件型号:TVP5151

您好!  

我的设计采用 了 TVP5151IPBSR、 杂项 控制寄存器设置为00001001。

模拟端连接到 PAL 视频

数字端连接到 DSP。

哪个信号或寄存器可能指示我有有效的视频输入?

如果不存在 Anlog 视频、会发生什么情况? 我是否仍然获得 HSYN/Vsync?

当输入中没有视频时、输出帧包含什么值?

此致

Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 很抱歉缺少指导。