This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:DP83848J

Guru**** 2930060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178752/dp83848j-dp83848j

器件型号:DP83848J

您好!

对于 DP8384J、需要检查 TX/RX 的上升和下降时间、还是仅检查设置和保持时间?

似乎只需要检查"PMD 输出对"(T2.8.1)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您能给我一个背景吗?这些检查的目标是什么?

    TX/RX 是什么意思? 您是说 TX_CLK、TX_D[3:0]和 RX_CLK、RX_D[3:0]吗?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gokul
    我想检查 RX/TX 和参考 CLK 的"交流时序要求"是否具有上升/下降时间要求。

    由于我发现 PMD 似乎需要检查上升/下降时间、但 TX_CLK、TX_D[3:0]和 RX_CLK、RX_D[3:0]无需检查。

    Timing requirements_RX/TX & Ref CLK for set/hold time onlyPMD output request rise/fall time

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    在系统级别、您必须确保满足数据设置和保持时间要求。

    您还可以测量 PMD 上升时间/占空比 VOD、但我想说所有这些都是可选的。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gokul

    感谢您的回复。

    我们将重点介绍 满足数据设置和保持时间规格的 TX_CLK、TX_D[3:0]和 RX_CLK、RX_D[3:0]。