This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450能否以38400bps 和1200m 的距离驱动信号?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177068/thvd1450-can-thvd1450-drive-the-signal-with-38400bps-and-1200m-distance

器件型号:THVD1450

大家好、

我的一位客户正在寻找 RS485半双工收发器、该收发器可驱动38400bps 和1200m 距离的信号。
此时、他们有以下问题。 请给我回复。

问题1. 他们查看以下应用报告(文献编号:SLLA036D)
    https://www.ti.com/lit/an/slla036d/slla036d.pdf?ts=1670216373119&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

   在第15页、信号转换时间(tt)和信令速率之间的关系如等式6所示。

   他们希望知道这种"tt"测量方式和条件是什么。 请告诉我这些信息吗?

问题2.  为了达到他们的目标 (1200米和38400bps)、还必须考虑其他什么? 例如、电缆中的信号衰减?

问题3. THVD1450能否 实现 其目标? 如果答案是否定的、TI 是否有任何器件可实现目标?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它指的是驱动器输出上升/下降时间、对于 THVD1450、该时间最长为6ns。

    2.在脊医方面,瓶颈是抖动。 请参阅数据表的图33;速率为38kbps 时、可达1200m (4000 ft)。 只要终端电阻器上的压降足够高、信号衰减就不会中断信号衰减、但会降低噪声裕度。 如果情况很重要(可能不重要)、具有较低直流电阻的电缆会有所帮助。

    3.是的。 (这主要是电缆问题、而不是收发器问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    1. Clemens 正确- tt 表示转换时间、这是上升和下降时间的另一个名称。  

    2.鞋面正确-一般而言、只要您具有正确端接和阻抗匹配的系统(仅遵循标准 RS-485实施方案-总线两端各一个120欧姆电阻(共2个电阻) +具有相同特性阻抗(120)的电缆、以最大程度地减少反射。 RS-485的额定速度为1.2km、高达100kbps、因此应可通过以下标准协议实现。 如果线路上有2个以上的器件、则必须使用带有接线盒的菊花链或主干、并尽量缩短存根长度。

    3、器 件可以、但它非常依赖于系统设置、因为距离 RS-485最大1.2公里、所以系统设置、电缆选择和布局都是决定系统是否工作的非常大的因素。 但是、当使用适当的系统设置时、THVD1450 (以及任何兼容的 RS-485收发器)可在1.2km 时满足100kbps 的速率。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!


    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parker、 Clemens、

    非常感谢您的回复、很抱歉我的回复迟到了。  
    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。