This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:MAX3221E 功能不工作

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178695/max3221e-max3221e-function-not-working

器件型号:MAX3221E

尊敬的 TI 团队:

我在使用 TI MAX3221E 时遇到了一些问题。

我已检查电荷泵和所有引脚是否与数据表相同。

V+:5.6V 和 V-:-6.1V

但是、Rin (引脚8)在上电时从-5V 降至-13V、接收到低于0V 的数据摆幅、并且不会输出到 Rout (引脚9)。

你有什么想法吗?  

顺便说一下、我们在另一个电路板上实现了完全相同的电路、该电路板工作正常。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以 共享 RS-232器件的原理图片段? 我想确保与器件的所有连接都是合理的-就像电荷泵的大小为5.5V - 6V 一样、任何东西都不应相对于接地提供-13V -器件不应产生如此大的信号。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    RX_EN#(引脚1):低电平

    DBG_TXEN (引脚12/16):高电平。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图中没有任何内容看起来有问题-我有几个问题:

    1. DOUT 和 RIN 上的线路是否上拉/下拉电阻器? 通常而言、这些总线线路上不应有组件、因为接收器应将总线下拉、因为其输入阻抗相对较低。  

    2.我认为 VCC = 3.3V -您能确认情况吗?  

    话虽如此、我认为使用信号发生器作为输入来测试 IC 和测试输出将是检查 IC 是否导致问题的好方法-因为现在这似乎是一个系统问题、不一定是 IC - 但我们可以直接查看 IC 以查找问题-因为该器 件无法输出-13V (它可以接受-13V 的输入-但无法创建)-因此我不能直接将其视为 IC。  

    您能否运行一个测试、在该测试中、您从信号发生器输入到 Rin 引脚(+/-5V 的摆幅会很好)、并断开任何负载或电缆与设备的连接并进行测试。

    Rin 引脚是高阻抗输入-因此它不应输出任何内容。 如果您运行上述测试、并且 Rin 引脚仍然尝试下降、那么 IC 可能会出现问题-但没有任何迹象表明该器件甚至会产生这些电压。  

    如果我混淆这个问题-您是从-5V 信号输入开始、然后将-13V 输入到引脚中的问题吗?

    因此、请:

    如果您可以使用信号发生器运行 IC 测试、将数据发送到 Rin 引脚以进行测试、以查看器件本身是否正常工作

    或者、如果您已经发送-5V 电压、然后转换至-13V 电压、但没有任何输出变化、请告知我是否存在这种情况。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    我解决了这个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告知我问题已解决!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接问题。