This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:AUX 通道的交流耦合

Guru**** 2839060 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179593/ts3dv642-ac-coupling-of-aux-channel

器件型号:TS3DV642

大家好、

我想知道是否可以将 AUX AC 电容器从蓝色圆圈移到紫色圆圈(而是在连接器处进行交流耦合)?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    您可以将交流耦合电容器从公共端口移至端口 A 或 B。但电容器必须放置在 TS3DV642和上拉和下拉电阻器之间、如下所示。

    此外、当将电容器移至端口 A 或 B 时、TS3DV642共模电压由图形控制器而不是由上拉/下拉电阻器设置。 请确保图形控制器共模电压符合 TS3DV642要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。

    TS3DV642的共模电压要求是什么? 它是0 ~ 5.5V 吗?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    共模电压将为0至3.6V。

    谢谢

    David