This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:USB 编程软件或工具

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179509/tusb8020b-usb-programming-sw-or-tool

器件型号:TUSB8020B

我看到有多个实体要求使用工具通过 USB 配置器件。  这通常不是支持的模式吗?  为什么不在器件网页上发布此工具和 EEPROM 编程工具(如果不同)?

我需要有关 USB 编程的信息、因此如果它不是公开可用的、您可以将其发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

     请接受友谊请求。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送了私人消息