This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:TSER953与放大器的技术支持;TDES954

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178624/tser953-technology-support-for-tser953-tdes954

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954

您好!

请告知以下支持需求:

我们将 TSER953和 TDES954用于摄像头信号 串行器和解串器、我们想知道有任何 测试设备可用于测量 v3-link 信号精度、  

  请告知我们评估是否有任何标准 V3 Link 信号模型;

2.如何在大规模生产中检查 V3 LINK 信号是否为 noraml;

3.图像信号的测试是否正常、如稳定性/帧丢失率/延迟等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 有许多诊断工具和寄存器可用于检查和验证这些器件的信号。 我相信您正在询问如何确保不会发生或传输错误。 因此、下面的寄存器将会有所帮助。

    在954寄存器0x04 (Device_STS)上、可以指示是否达到"通过"或"锁定"状态。 这意味着954已锁定在953上、并且正在接收/传输有效数据。 寄存器0x4d (RX_PORT_STS1)和0x4E (RX_PORT_STS2)中包含的位可在锁定状态发生变化时进行标记、检测正向通道上的错误、检测奇偶校验和 CRC 错误、以及基于每个视频帧的线长和线的信号稳定性。 还可以在寄存器0x55 (RX_PAR_ERR_HI)和0x56 (RX_PAR_ERR_LO)中找到奇偶校验错误的确切数量。  最后、如果您知道所发送数据的正确线长和线长、则可以将该值与寄存器0x73和0x74 (LINE_COUNT)以及0x75和0x76 (LINE_LEN)中存储的值进行比较。

    也可以通过探测相应的引脚而不是读取寄存器来找到通过和锁定状态。 954上的引脚47和48。 有关锁定和通过状态功能的更多详细信息、我建议查看数据表的第7.4.7节。  除了寄存器、对于器件处于运行状态的情况、BIST 模式还能够测试两个器件之间的链路、而无需任何输入数据。 有关这方面的更多信息、请参阅954数据表的第7.5.12节。

    953与之类似、但它还在寄存器0x5D (CSI_ERR_STATUS)、0x5C (CSI_ERR_CNT)、0x5E 和0x5F (CSI_ERR_DLANE)和0x60 (CSI_ERR_CLK_RATE)中具有 CSI 状态和错误寄存器

    此致、

    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrah、

    感谢您对此问题的详细评论。 我们的软件工程师很快将根据您的建议测试寄存器 bese;

    现在、我们还有其他一些问题:

    1) POC 的最大输出功率、我们从数据中获取的数据为1.8V/150mA、请告知这是否支持10W 输出;

    2) 2) MIPI 信号是 raw8数据格式、我们将此 MIPI 数据从 TSER953/TDES954传输到 CPU、但无法获取整个 MIPI 信号

      基于 raw8格式、我们需要更改为 raw10数据格式、因此我们认为 TSER953/TDES954不支持 raw8数据传输、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) TI 建议使用提供的其中一个 POC 网络示例。 您可以在953数据表的第8.1.1节中找到一个。 此示例已通过验证、可与器件配合使用。 如果您想使用定制的 POC 网络、则需要验证该网络是否与器件配合使用、并遵循数据表中记录的指南/规范。 除了数据表的第8.1.1节、本应用手册 还介绍了一些有用的设计指南。  

    2) 2) 2)您能否解释不获取整个 MIPI 信号意味着什么? Raw8数据类型受 TSER953/TDES954支持。 您是否使用 CSI 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrah、

    感谢您的回复;

    现在、我们考虑使用 Raw8信号到 CPU 处理器、并且有任何参考软件可用于将日期从图像 SOC 转移到 CPU、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的问题。  您能否尝试重新表述问题?