This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:PCA9518输入/输出锁存器的条件

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175085/pca9518-conditions-under-which-pca9518-input-output-latches

器件型号:PCA9518

大家好、

PCA9518锁存至哪些条件?
如果在电源稳定之前 EN 信号为输入、则输入和输出将锁存约30秒。
之后、它会恢复、但我不知道锁存条件是什么。

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    该器件仅在 I2C 引脚上具有断电阻抗、而不在使能引脚上具有断电阻抗。

     我以前没有看到过这个问题、但我也不知道为什么首先为 EN 供电会导致30秒的锁存、因为您基本上会通过 ENx 引脚通过内部上拉电阻为器件供电。 锁存通常不会在这么长的时间内发生、如果在这么长的时间内发生、通常会对器件造成某种类型的损坏。  

    这更可能是某种总线卡滞问题。 在电源稳定之前、首先施加 EN 信号时、您是否知道 I2C 总线上存在的电压?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的回复。
    我在 BUS 引脚上有500mV 的输入、我认为这是原因。
    但是、当我锁住30秒时、它会由于某种原因返回。
    锁存是否存在某种条件?
    我想知道是否还有条件让它返回。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您能否提供所见内容的范围?

    该器件本身具有大约500mV 的静态电压偏移、这有时看起来像是在示波器上的阶跃。 我想知道您是否会在某种闩锁条件下对失调电压进行了雾化处理。 (请参阅数据表第6页电气参数第6.4节中的 VOL、它以低电流或高电流显示 VOL、VOL 约为0.52V)

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我认为它被锁存、因为即使发送了高电平信号、0.5V 输出也是如此。
    我想知道它锁存的条件。
    此外、请告诉我如何恢复它。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    I2C 总线上是否存在其他器件? 移除 PCA 设备后是否继续发生此错误?  

    您是否能够根据 Bobby 的请求提供示波器捕获?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    只有 PCA 连接到 I2C 总线线路。
    我还确认在断开 PCA 时正确输出“高”。
    我要附加一个部分波形。
    所有引脚被上拉、但只有 SCL3、SDA1、SCL4和 SDA1单独供电、并且具有大约0.6V 的浮动电压
    也请告诉我我的问题。
    我想知道它锁存的条件。
    此外、请告诉我如何恢复它。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我知道没有其他器件连接到 I2C 总线。  

    [引用 userid="497502" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175085/pca9518-conditions-under-which-pca9518-input-output-latches/4432598 #4432598"]所有引脚均被上拉,但只有 SCL3、SDA1、SCL4和 SDA4单独供电,浮动电压约为0.6V[/quot]

    这种说法意味着什么? 您是否有原理图来帮助解释您在这里描述的内容?  

    此外、示波器捕获中看到的电压看起来像 PCA 器件的 VOL ~500mV。 I2C 总线上驱动的是什么?  

    该总线挂起最终会自行修复吗?  

    [引用 userid="497502" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175085/pca9518-conditions-under-which-pca9518-input-output-latches/4432598 #4432598"]我想知道它在哪些条件下锁存。

    我们没有针对"闩锁"进行规范的条件。 此外、闩锁是更严重的电气条件。 通常、当发生闩锁时、器件会由于闩锁期间承受的高电流而遭受永久性电气损坏。 它看起来总线无限期挂起、而不是锁存。  

    您是否在另一个 PCA 设备上尝试过此测试? 您能否执行 A-B-A 交换并查看问题是否仍然存在?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    数据表中是否提到了可能的闭锁、但情况未知?
    如果您知道逻辑、请告诉我。
    此外、当我在死锁状态期间发送一个脉冲时、闭锁被释放。
    这是否有任何可能的原因?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    这是时钟线一直处于低电平吗?  

    您是否知道总线上是否有任何可以延长时钟的器件?

    我想知道是否有任何器件上电并获得不良 POR、从而导致它们在上电时钟拉伸。  

    如果您移除设备并通电、这是否会消失?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    时钟和数据线都被锁存为低电平。
    删除设备后症状会改善。
    请提供问题的答案。
    数据表中是否提到了可能的闭锁、但情况未知?
    如果您知道逻辑、请告诉我。
    此外、当我在死锁状态期间发送一个脉冲时、闭锁被释放。
    这是否有任何可能的原因?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="497502" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175085/pca9518-conditions-under-which-pca9518-input-output-latches/4436295 #4436295]\n 数据表中是否提到了可能的锁定、但情况未知?
    [/报价]

    我们不知道有任何这样的已知情况(我们尚未在 PCA9518上看到锁定、在上电期间所有信号都处于低电平)。 我们看到某些 PCA 设备在从非 GND 状态加电时出现问题。 您的范围看起来像是从500mV 开始。 您是否可以尝试通过 GND 上电来重复此问题? 也许您可以将泄放电阻器连接到 Vcc、例如20k、然后加电。

    [引用 userid="497502" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175085/pca9518-conditions-under-which-pca9518-input-output-latches/4436295 #4436295"]此外,当我在死锁状态期间发送脉冲时,会释放死锁。

    脉冲到哪里? 哪个引脚?

    您是否有我们可以查看的原理图?  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    脉冲被发送到总线0的 SCL 和 SDA、它们被锁存。
    随附原理图。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu、

    Tyler 和 Bobby 目前都不在办公室。 请留出一些时间进行回复、可能会持续到下周。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、我理解。
    我正在等待听到他们的声音。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您是否有机会尝试 Bobby 关于在进行 POR 前使 VCC 接近 GND 的建议? 在上电之前、VCC 电平似乎保持在大约500mV。 我们能否尝试通过实现大约~20k Ω 的泄放电阻器从 GND 供电?

    原理图显示了 PCA 器件和器件两侧相应的上拉电阻器。 I2C BUS0上是否存在任何其他 I2C 器件?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢你的答复。
    当我抑制电压浮动(器件电源的通用电源和 BUS3、4)时、此症状消失。
    当电压浮动时、为什么会发生闩锁?

    此外、没有其他 I2C 器件连接到 BUS0。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    悬空电压将 POR 电路置于未知状态、从而导致器件行为不当。 不建议在非 GND 条件下为该器件供电。 我们建议您移除系统的浮动电压。 还建议采用~20k Ω 的泄放电阻器。

    此致、

    Tyler