This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412数据速率问题

Guru**** 2906600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177037/tmuxhs4412-tmuxhs4412-data-rate-issue

器件型号:TMUXHS4412
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4212

尊敬的先生:

TMUXHS4412数据速率问题

TMUXHS4412 4通道20Gbps 差分信号。

这意味着每个通道的差分信号 CAN 数据速率支持高达20Gbps 的速率。

正确吗?

2通道或4通道20Gbps 差分。 每个通道的差分信号只能支持高达5Gbps 的数据速率? 20Gbps/4通道= 5Gbps/通道。

请勾选以尽快回复我们。

非常感谢。

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 正确,每个通道为20Gbps。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    关于 TMUXHS4412数据速率

    1-1每个通道的差分速率为20Gbps。

    *D0P/D0N:差分数据速率20Gbps。

    *D1P/D1N:差动数据速率20Gbps。

    *D2P/D2N:差动数据速率20Gbps。

    *D3P/D3N:差分数据速率20Gbps。

    正确吗?

    1-2. 使用4通道、总数据速率= 4* 20Gbps = 80Gbps

    正确吗?

    1-3如果仅使用一个通道。

    D0P/D0N:数据速率是否仍为20Gbps (最大值)?

    或者、由于使用一个通道(其他3通道不使用)、数据速率是否可高达80Gbps (最大值)?

     

    关于 TMUXHS4212数据速率

    2通道16Gbps 2:1/1:2差动多路复用器/多路信号分离器

    2-1每个通道的差分为16Gbps。  

    *A0P/A0N:差分数据速率16Gbps。

    *A1P/A1N:差动数据速率16Gbps。

    正确吗?

    2-2. 使用2通道、总数据速率= 4* 16Gbps = 32Gbps

    正确吗?

    2-3如果仅使用一个通道。

    A0P/A0N:数据速率是否仍为16Gbps (最大值)?

    或者、由于使用一个通道(另一个通道不使用)、数据速率是否可高达32Gbps (最大值)?

    2-4 B0P/B0N 说明:连接器侧。

    它不明白为什么 B0P/B0N 有说明接头侧

    B0P/B0N 只能连接到连接器侧? C0P/C0N 不能?

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    此致、

    文森特

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个通道的最大数据速率为20Gbps、无论使用一个通道还是四个通道。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有关 TMUXHS4212数据速率的说明

    每个通道的最大数据速率为16Gbps、无论 使用一个通道还是两个通道。

    正确吗?

    2.

    2-4 B0P/B0N 说明:连接器侧。

    它不明白为什么 B0P/B0N 有说明接头侧

    B0P/B0N 只能连接到连接器侧? C0P/C0N 不能?

    请勾选以尽快回复。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:正确。

    2;B0P/N、C0P/N 之间没有差异、它们可以连接任一侧  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有关 TMUXHS4412应用的说明。

    TMUXHS4412是否支持以太网接口(10GBASE-T 4线对 UTP 10Gbps)?

    2. TMUXHS4412是否支持 UFS2.1和3.1接口。(4通道)?

    UFS 3.1:

    *VDIFF 高速信号引脚差分电压(VPP):280~620mV

    *VCM:高速信号引脚共模电压(V):160~310mV

    UFS 2.1:

    *VDIFF 高速信号引脚差分电压(VPP):280~500mV

    *VCM:高速信号引脚共模电压(V):160~260mV

    UFS 版本

    每通道带宽(差分信号)

    2.1 HS

    5.8Gbps

    3.1 HS L

    11.6Gbps

    请勾选以尽快回复。

    非常感谢。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特:

       1:是否可以正常工作、是否也可以发送 VDIFF 和 VCM?

      2;将会起作用。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    用于 UFS2.1 & 3.1接口(4通道)应用

    使用 TMUXHS4212 (16Gbps/2ch)* 2个 IC 来支持 UFS2.1和3.1接口。(4通道)。

    可以了。 正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说一个4212支持 UFS2.1、另一个支持 UFS3.1? 它应该起作用。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看以下方框图。

    使用 TMUXHS4212 (16Gbps/2ch)* 2个 IC 来支持 UFS2.1和3.1接口。(4通道)。

    可以了。 正确吗?

    请勾选以尽快回复我们。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特:

      可以了。

    此致

    Brian