This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:以太网 APL 电源

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6411, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178453/dp83td510e-ethernet-apl-power-supply

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件:AM6411

你(们)好! 我们正在为石油和天然气行业的主要公司开发工业自动化解决方案。 我们的要求是从某些现场传感器收集数据、并使用以太网协议将这些数据传输到客户的 SCADA 系统。

到目前为止、我们已经准备好为10/100/1000Mbps 以太网设计单独的电路板、其中标配了10/100/1000Mbps 以太网 PHY、磁性隔离变压器和 RJ45连接器。 现在、我们的客户询问如何使用以太网 APL 协议。

根据我的理解、以太网 APL 使用10BASET1L 规范、其中支持 PoDL (数据线路供电)。

我们正在尝试了解两条以太网 APL 线中的电源是否可用于为微处理器、控制器等各种其他组件供电? 简而言之、以太网 APL 的电源/数据线是否可用于为微控制器等组件以及我们将在项目中使用的各种其他 IC 供电?

我们使用的是 TI AM6411微处理器和10BASET1L 以太网 APL PHY TI  DP83TD510E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A V、

    我已向您发送连接请求。 我们可以通过电子邮件对此进行处理、我可以与相关人员联系。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="506384" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178453/dp83td510e-ethernet-apl-power-supply/4437193 #4437193"]

    我已向您发送连接请求。 我们可以通过电子邮件对此进行处理、我可以与相关人员联系。

    [/报价]

    你好、Gokul、

    感谢你的帮助。 您可以放入您的电子邮件 ID 吗?

    我已接受您的朋友请求、并向您发送了一封私人邮件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I A V、

    很抱歉耽误你的答复。 我现在已经回答了。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gokul。 我已向您发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A V、

    谢谢。 我们可以通过电子邮件进行此讨论。 我将暂时将该线程标记为已关闭。

    --
    此致、
    Gokul。