This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:热插拔?

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9511A, TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179559/pca9306-hot-swappable

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9511ATCA4307

您好!

PCA9306是否支持带电插入和移除?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306没有 TCA4307/TCA9511A 等智能"热插入/交换"功能。 如果您希望通过使用插入卡中的存在检测网来支持使用 PCA9306进行热插拔、请在一段时间延迟后启用 PCA9306、以防止主 I2C 总线上出现任何毛刺脉冲。  

    我通常不会听到热插拔移除的声音。 通常、插入带电总线可能会产生潜在问题、但我没有听说在移除过程中会出现问题、除非在移除过程中意外发生短路。

    -Bobby