This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:USBC 至 DP 应用

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179346/tusb422-usbc-to-dp-application

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

客户有一个将 USBC 端口转换为 DP 端口的项目。 (1端口 USBC 至1端口 DP 软件狗应用)

我想 TUSB422+MSP430可以实现此功能。 对吗?

是否有任何应用手册或代码示例可帮助客户实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    是的、此配对应该能够满足您的需求。

    不过、我建议查看我们的 PD 控制器选项、因为这些选项可能会在一个芯片中同时满足您所需的两个角色。 具体而言、我将查看 TPS65987D: www.ti.com/.../TPS65987D

    谢谢、

    Ryan