This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:原理图和布局问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179161/sn65dp141-schematic-and-layout-issue

器件型号:SN65DP141

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计用于原型设计的 DisplayPort TX 和 RX 端口。  

我们想知道 SN65DP141是否也可以用于 RX 端口替换重定时器?

如果在 RX 中可用、是否需要考虑任何设计?

此外、布线长度似乎在布局中被视为重要、您能否推荐合适的长度?

它可以通过通孔吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DP141可用于灌电流侧。 DP141是一款线性转接驱动器、因此它只能清除任何 ISI 相关抖动。 任何随机抖动都不会由 DP141清除并传递到 DP 接收器。 因此、清除随机抖动由 DP 接收器决定。 您可以参阅有关转接驱动器和重定时器之间差异的 TI 培训、 https://training.ti.com/what-is-a-signal-conditioner?context=1139747-1138099-1139711-1138763

    对于过孔、请遵循 DP141数据表中的第11节布局指南。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!