This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC176:SN75LBC176和 SN65LBC176之间的差异

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC176, SN75LBC176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179281/sn75lbc176-differences-between-sn75lbc176-and-sn65lbc176

器件型号:SN75LBC176
主题中讨论的其他器件:SN65LBC176、

大家好、

为什么 SN75LBC176和 SN65LBC176之间的最小差分输出存在差异?
温度范围为0~70℃时是否相同?

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    器件在0°C 至70°C 的温度范围内的行为应相同。 这些差异是由在较大温度范围内测试的 SN65LBC176解释的。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回复。
    我理解得很好。

    此致。
    Ryu