This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:是否可以背靠背?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22, TS3USB31E, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178616/tusb2e22-back-to-back-possible

器件型号:TUSB2E22
主题中讨论的其他器件: TS3USB31ETUSB216

可以背对背连接两个 TUSB2E22器件、以形成 USB2中继器。  连接如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TUSB2E22必须由 eUSB 主机或器件进行配置才能正常工作、因此我不认为这是可能的。

    在任一种情况下、我们都有许多 USB2中继器、例如 TUSB216 或 TUSB211。  您是否考虑过这些器件?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是我怀疑但想确认的事情。  我们知道 TUSB216等 USB2转接驱动器。  挑战在于需要禁用 USB 接口、并且需要完成两个 USB 端口。  如果与 TS3USB31E 等 USB SPST 开关结合使用、TUSB216等转接驱动器可以实现此目的、但需要四个器件用于两个通道。 背靠背 TSUB2E22只需使用两个器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我与系统工程师进行了双重检查、发现 TUSB2E22不能以这种方式使用。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢您的检查。 我们将使用具有 SPST 开关的 TUSB216转接驱动器。