This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:合规性测试、Voff 测量

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178233/tmds181-compliance-testing-voff-measurements

器件型号:TMDS181

大家好。  想知道是否有人遇到此类似问题、无法使用 TMDS181和  Keysight DSAV164A 在数据线路上进行关断合规性测试测量。  对于不带 TMDS181的其他视频源、该测试在读数~0mV 时通过测试。  限值为-10mV <=值<= 10mV。  但是、当在我们自己的设计中使用 TMDS181评估板时、我们会在 D0+上获得~15mV 的读数。  Voff 时钟+、时钟-和 D0-通过、但~6-9mV。  我在 I2C 模式下尝试过节能模式、但这似乎没有任何影响。  也许还有其他技巧可以将其降至0mV 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅测试程序、您是否关闭 TMDS181并确保 HPD_SNK 被驱动为低电平?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的快速回复。   我们将在待机模式下进行测试。  显示为列表中的项目9。   

    我们注意到、在没有源视频的情况下、我们处于~200mV 范围内。  根据手册(FlexEDID 板)卸下 EDID 板后、它会将我之前提到的测量值降低。  如果无法禁用视频、请注意断开 FlexEDID 板的连接。   我们可以尝试关闭电源、我怀疑它通过了、但似乎我们也需要在待机模式下通过。

    编辑: 澄清、当我说没有源视频时、我们从 TMDS181评估板的输入端移除了 HDMI 电缆。  我不完全理解为什么拆下 EDID 板会将其从~200mV 范围降至~14mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉,上星期我不在办公室。 我在 TMDS181EVM 上测试了 Voff、并能够在 CLK 和 D0通道上获得通过结果。  

    e2e.ti.com/.../TMDS181_5F00_EVM_5F00_VOFF_5F00_CLK_5F00_D0.mht

    EVM 在 I2C 模式下设置、所有寄存器位均处于默认状态、但 SIG_EN 位除外、我将其从"0"更改为"1"。 然后、我从输入侧拔下 HDMI 电缆并进行了电压测量。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、感谢您的帮助!   这些信息会有所帮助。  让我们使用 TMDS181评估模块尝试更多操作。