This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:用于连接 TI 隔离器应用的 CAN FD

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178372/tcan1042h-can-fd-to-connect-with-ti-isolator-application

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:ISO7741、 ISO1044、 ISO1042

您好、专家、

我的客户只想问 ISO7741是否可以连接到 CAN FD TCAN1042 ?

或者我们有针对此应用的组合解决方案?

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

     隔离团队制造了一个称为 ISO1042和 ISO1044的隔离式 TCAN1042和 TCAN1044。 如果您需要70V 总线故障保护、则 ISO1042具有该总线故障保护功能。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    如果我的客户想要使用 ISO7741 + TCAN1042或 TCAN1044等精密解决方案、我还有另一个问题。 有道理吗?

    Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    您的客户可以根据需要执行该操作。 确保所有数字引脚和电压轨正确分离。 确保您不违反任一器件的任何规格。

    我们目前正在研究一些类似这样的配套资料。 但它将不会准备好几个月。  

    最棒的

    Chris