This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:建议的热结温+有关热阻的阐述

Guru**** 2906540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178653/ds100br210-recommended-thermal-junction-temperature-clarification-on-thermal-resistances

器件型号:DS100BR210

大家好、

我正在寻找有关 DS100BR210热特性的一些其他信息、即:

1.建议的工作结温(Tj)、具体来说是确保完全正常工作的温度。  

建议的工作环境温度(85C)和 ABS 最大结温(125C)规格适用于损坏、但不能保证完全运行。

2. 您有没有关于 RJC (底部) 结至外壳(底部)热阻的数据?

3.您能否验证   RJC (顶部) 结至外壳(顶部)热阻是否为3.2°C/W (第7.4节 热性能信息)?

感谢您考虑此请求、希望很快能收到您的回复!

此致、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    我正在与一位同事合作获取此信息、下周初我将返回并得到一个答案。 您能否分享客户是谁?

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    1. 建议的工作结温为100C。
    2. 结至外壳(底部)热阻为3.2 C/W
    3. 结至外壳(顶部)热阻实际上远大于3.2 C/W、为~35 C/W

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您提供的信息!

    数据表中列出的结至外壳(顶部)热阻信息不正确、需要修改为35C/W

    最棒的

    Filipe Rubinstein