This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222E:内部电荷泵启动时间的等待时间(T-delay)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179215/max3222e-waiting-time-t-delay-by-internal-charge-pump-starting-time

器件型号:MAX3222E

大家好、

对于 max3222e、当(断电)输入低至高电平时、我的客户希望通过内部电荷泵启动时间来确认等待时间(T-delay)。
V +(V -)电压达到5V 的时间。

请找到所附图片。

我在数据表中找不到此信息、您能否澄清此问题?

非常感谢。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们的数据表中没有典型值、因为该值可能会因用户设置而有相当大的变化。 电容器将影响此上升时间、由于可能的电容器存在很大的差异、因此我们没有在数据表中指定此参数-因此我们没有针对此器件的此数据表征。

    最棒的

    Parker Dodson