This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:TPS25750的翻转信号是否可用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TUSB1142, HD3SS3220, TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180273/tusb1142-flip-signal-from-tps25750-available

器件型号:TUSB1142
主题中讨论的其他器件:TPS25750HD3SS3220TUSB1104

我正在进行工作的所需实现应在 USB-C 型连接器 USB3.2第2代(10Gbps)上提供、5V/1A 的源极、无需灌电流/充电、也不需要 PD 或 BC1.2、但由于布线较长、需要在 SS 信号上重新驱动。

现在、我准备好这两份 TI 芯片草案来完成任务:

1。  

TPS25750针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-CRegistered和 USB PD 控制器
TUSB1142 USB Type-C 10Gbps USB 3.2 2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器自适应线性转接驱动器

2.

HD3SS3220具有超高速2:1 MUX 的 USB Type-C DRP 端口控制器
TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB 3.2 x2自适应线性转接驱动器
加上一个具有电流限制的5V 电源开关

虽然第二种实现方案没有问题、但我没有找到从 TPS25750中获取 TUSB1142所需的翻转信号的方法。 这种器件组合是否不可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    您可以使用 TPS25750的 Cable_Orientation_Event GPIO 事件来确定所连接电缆的方向:

    通过 GUI、您可以将此 GPIO 修改为高电平有效/低电平有效或漏极开路、以满足您的要求、如下所示:

    谢谢、此致、

    林德华