This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AT:AM26LV32E 是直接替代产品?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179851/ds26lv32at-am26lv32e-a-drop-in-alternative

器件型号:DS26LV32AT

各位专家:

你好。 请寻求您的帮助。

客户需要 DS26LV32ATMX/NOPB、但 由于不可用、我们找到了替代产品、如下所示:

  • AM26LV32EIDR

这是否考虑直接替换? 还请确认是否有任何软件影响?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    它们是相似的器件、并且都采用相同的封装/引脚排列、可能是最好的替换器件。  

    我在这些器件之间看到的最大区别是时序规格- AM26LV32EIDR 的额定速度比当前器件快3倍。 您仍然可以以较低的数据速率运行 AM26LV32EIDR、 但转换时间会更快一些-因此 AM26生成的高频成分将比当前器件多-如果系统正确端接并已正确设置、这不会是一个大问题、 但这是一个差异。  

    从软件的角度来看-很怀疑他们必须更改任何内容-两个器件都具有相同的控制方案、因此我认为固件不需要更改、因为它们的运行方式相同、RS-485没有与其关联的固件协议、因此器件没有 集成固件、因此无需新代码。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson