This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:是否可以用作高速 ADC 的模拟限制器?

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561, PCA9306, LSF0102, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180291/pca9306-use-as-analog-limiter-for-high-speed-adcs-possible

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:THS4561LSF0102LSF0101

我目前正在寻找一种解决方案来限制差分运算放大器(如 THS4561)的输出电压、该运算放大器在将输出馈送到仅接受1.8V 最大电压的高速 ADC 时提供3、3或5V 的电压。 在使用晶体管评估某些拓扑后、我注意到 PCA9306具有与我之前所使用的拓扑完全相同的拓扑。 由于我不认为内部存在任何可能导致干扰的开关电路、通常集成解决方案比分立式解决方案更方便、我的要求是: 虽然不适用于此用例、但在将 ADC 驱动器连接到 ADC 时是否可以使用 PCA9306进行模拟信号限制?

此致、提前感谢您、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您是否有一个方框图来帮助描述您在这里要实现的目标?  

    当您提到"将 ADC 驱动器连接到 ADC 时的模拟信号限制"时、我的第一个想法是某种电压转换、同时也具有某种驱动器功能。  

    PCA9306是一款无源器件、可简单地将 I2C 信号(即、通过开漏驱动器将3.3V SDA/SCL 转换为1.8V SDA/SCL)进行电平转换。 仅当存在逻辑低电平(开漏驱动器拉至 GND)时、信号才会通过器件。 当 I2C 总线被释放时、器件两侧的电压通过上拉电阻器被动上升至各自的电压轨、并且器件的内部导通 FET 变为内部隔离 I2C 总线的高阻态。 PCA9306不驱动信号。

    请帮助我更好地理解以下陈述:

    [引用 userid="452697" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180291/pca9306-use-as-analogue-limiter-for-high-speed-adcs-possible ]虽然不适用于此用例、但在将 ADC 驱动器连接到 ADC 时是否可以使用 PCA9306进行模拟信号限制?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306/LSF0102仅包含三个 MOSFET (和 ESD 保护)、如 LSF 应用手册中所示。 它可用作低于 VREF1电压的模拟开关、也可用作较大电压的开路开关。 因此、它确实可以用作电压限制器。

    (LSF0101有一个更少的通道。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、您好、 抱歉、IT 安全禁止使用浏览器上传任何内容。 但想象一下:5V 电源的 THS4561通过 PCA9306 (具有额外的反冲滤波器)馈入 ADC 的输入、ADC 的输入最大允许1、8V 的输入电压