This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:如果 DP1-4和 DM1-4未接地、TUSB2046IBVFR 将显示""unknow device&quot"。 为什么?

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179767/tusb2046i-tusb2046ibvfr-will-show-unknow-device-if-dp1-4-and-dm1-4-is-not-connected-to-ground-why

器件型号:TUSB2046I

大家好、

我们的客户使用 TUSB2046IBVFR 来替代 TUSB2046BIVFR,因为  TUSB2046BIVFR 已停产。 它们是 P2P 替代产品。  

他们发现、如果使用 TUSB2046BIVFR 和 DP1-4和 DM1-4未连接到其15k Ω 电阻的接地端、计算机将不会显示"未知器件"。 但是、如果使用  TUSB2046BIVFR、DP1-4和 DM1-4的任何引脚都会导致 PC 中出现"未知器件"。  

随附了它们的原理图。

e2e.ti.com/.../USB2.0_A000_Hub.pdf

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    我们已经看到 E2E 上报告了此问题。  需要 使用15K 电阻器将未使用端口的 DP 和 DM 信号接地、如活动端口上使用的下拉电阻器。 否则、DP 和 DM 上的噪声可能会导致 USB 主机认为存在 USB 器件。   

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据我们客户的反馈、它似乎与器件描述相关。 新器件的器件描述与旧器件不同。 这就是将其识别为未知设备的原因。

    从您的角度来看、您是否看到旧器件与新器件之间存在这种差异?

    谢谢!

    BR

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    TUSB2046I 和 TUSB2036BI 是相同的。  由于器件是如何发布的、因此在命名方面存在一些奇怪、但它们是相同的部分、我是工业温度版本。 它们所指的是什么器件说明?

    谢谢

    David