This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:IBIS 或 HSpice 模型请求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179840/tusb216-ibis-or-hspice-model-request

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件: TUSB213TUSB212

大家好、

您能帮  我的客户分享 TUSB216的 IBIS 模型吗?

谢谢

扇出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    我们没有用于 TUSB216的 IBIS 或 HSpice 模型、但我们有用于 TUSB212/TUSB213的 HSpice 模型。 如果您的客户与 TI 签订了 NDA、并且可以提供 NDA ID、我们可以将其发送给他们。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我是来自戴尔的 Lynn。 是的、戴尔与 TI 签订了 NDA。 请与我们分享 TUSB212 HSpice 模型吗? 谢谢你。

    林恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayn、

    您可以将文件发送到我的电子邮件、我会将其发送给客户、是的、我们有 NDA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin 和 Lynn、

    如果您可以提供我们与戴尔签订的 NDA ID、我可以使用该 ID 对相关文档进行密码保护、并将其发送给您。

    谢谢、

    Ryan