This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:MIPI CSI 重定时器极性反转

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180041/sn75dphy440ss-mipi-csi-re-timer-polarity-inversion

器件型号:SN75DPHY440SS

你(们)好  

我们是否有支持极性反转的 CSI 重定时器?

我想知道是否可以像下图那样交换端口? 因为布局布线限制。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从网络名称来看、这是 CSI-2应用吗?

    用于 CSI-2

    DPHY440支持4个 CSI-2 DPHY 通道以及一个时钟。 与 DSI 不同、CSI-2没有反向通道路径。 因此、不需要通道排序。 由于没有通道排序要求、因此可以实现更多组合。 DPHY440支持所有可能的组合。 对于所有 CSI-2实施、CSI-2拉电流和 CSI-2灌电流之间必须保持极性。 DPHY440不支持极性反转。

    看起来您也没有使用 DA2P/N 和 DB2P/N 在本例中、我建议不要使用通道0、而是使用通道2。

    谢谢

    David