This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.5V 至1.8V 之间的 I2C 电压转换

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179858/i2c-voltage-translation-between-1-5v-and-1-8v

主题中讨论的其他器件:TXS0102、 LSF0102、 TCA9548A

请推荐 在 1.5V 至1.8V 之间进行 I2C 电压转换的器件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    建议将 TXS0102和 LSF0102都用于 I2C 电压转换。

    对于 TXS0102、VCCA (1.5V)可<= VCCB (1.8V)。 对于 LSF0102、请参阅数据表中的以下内容、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的帮助。

    如果 LSF0102与 TCA9548A 级联以进行 I2C 1.5V-1.8V 电压转换和1:8开关、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    如果不关心驱动器的驱动强度以及驱动低电平的下游器件、则可以连接它们、因为 LSF 是一个无源开关、驱动强度极小或根本没有驱动强度。

    此致、

    Michael。