This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:接口论坛

Guru**** 2750625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176286/dp83867ir-interface-forum

器件型号:DP83867IR

尊敬的团队:

这是 VVDN Technologies 的 Dhaval Shah。
实际上、我们使用 了 DP83867IRRGZ PHY IC、以小时为单位。 我们能够使用 GTX 和 RX 时钟25MHz 以100Mbps 运行以太网、但1000Mbs 未运行。

我们开始 使用 Kria K26 SOM 启动 VVDN 载波板。 电路板已成功启动、基本硬件正常工作。 我们无法使以太网连接在1G 工作。 它以100Mbps 而非1Gbps 的速率运行。

我们使用的是 TI、DP83867IRRGZ phy IC、它连接 到 Zynq UltraScale+ SoC 的 gem1引脚、phy 模式是在 RGMII 接口中配置的 phy 模式。 一个观察结果是、对于 GTX 时钟(引脚29)、我们仅获得25MHz 而非125MHz、RX 时钟(引脚32)为25MHz、其工作速率为100Mbps。

当我们尝试将其配置为1000Mbps 时、GTX 时钟为 125MHz 、但 RX 时钟仅为2.5MHz。 在电路板上、当我们检查电路板载波状态时、它显示为0、这意味着没有与器件建立链接。 请查找以太网接口的 ethtool 日志。 XilinX-K26-SOM-20221:~$ cat /sys/class/net/eth0/carrier 0如果您需要我们端的更多信息、请告知我们、我们还将告诉您如何进一步调试1000Mbps 问题

在此、我附上  了我们的 DP83867IRRGZ 参考原理图。  
等待您的 Sonnets 响应。

e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_02258_5F00_a2.pdf

e2e.ti.com/.../ethtool_5F00_logs-_2800_1_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    通过查看 ethtool 日志、我可以了解到 PHY 支持并广播所有速度、目前处于100Mbps FD 且无链路。

    PHY 连接到哪个链路伙伴? 我假设链路合作伙伴不支持千兆位速度、这就是千兆位速度失败而100Mbps 速度失败的原因。

    尝试打开 DP84867 PHY 上的 ANEG、断开以太网电缆并重新连接。 它应显示建立链接的速度、另请尝试与不同的链接合作伙伴分享您的反馈。

    此致、
    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、


    非常感谢您的回答。 我们今天将检查建议的要点、并返回给您。
    您能否查看我们的 RGMII TX 和 RX 时钟和数据长度并就此发表评论?
    这是否会造成任何问题?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    这是您提出的一个好问题。 TX/RX RGMII 线看起来都具有相似的长度、您能否尝试读取 RGMIIDCTL (RGMII 延迟控制寄存器)地址0x0086并尝试调整这些延迟控制。

    我建议先验证连接方、然后调整 RGMII TX/RX 延迟。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我将检查并回复您。
    我发现了一件事、请检查我们的 RJ45连接器连接。 我们是否需要将 P9连接到 GND? 数据表。
    它是否会在1000Mbps 链路中造成问题?

    e2e.ti.com/.../201_2D00_2_2D00_02557_5F00_A0_5F00_en_5F00_DATASHEET.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    请找到我们的答案。

    您能不能尝试读取 RGMIIDCTL (RGMII 延迟控制寄存器)?
    VVDN:我们从  RGMIIDCTL 0X0086读取寄存器数据为0x006D、我们尝试使用 MDIO 工具配置该寄存器、但该寄存器未更新。 请罚款所附日志。



    我建议先验证连接方、然后调整 RGMII TX/RX 延迟。
    VVDN:我们假设您正在考虑路由器或笔记本电脑的连接伙伴、我们需要在连接伙伴处进行验证的事项、您可以详细说明。

    我们的路由器和笔记本电脑支持1G、我们已验证 连接了两台笔记本电脑和 EVK。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您是否有机会查看上述请求?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    [引用 userid="325704" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176286/dp83867ir-interface-forum/4430384 #4430384">我发现了一件事,请检查我们的 RJ45连接器连接。 我们是否需要将 P9连接到 GND? 数据表。
    它是否会在1000Mbps 链接中造成问题?[/QUERT]

    中心抽头必须相互隔离并连接到接地端、不应短接。 请断开 P9。

    请参阅数据表中的第9.2.1.1节:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867ir.pdf?ts=1670301566088&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F


    [引用 userid="325704" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176286/dp83867ir-interface-forum/4430388 #4430388]VVDN:我们从  RGMIIDCTL 0X0086读取寄存器数据为0x006D、我们尝试使用 MDIO 工具配置该寄存器、但该寄存器未更新。 请对所附日志进行罚款。[/报价]

    寄存器0x0086是一个扩展寄存器、请参考数据表中的8.4.2.1扩展地址空间访问部分:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867ir.pdf?ts=1670301566088&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F


    [引用 userid="325704" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176286/dp83867ir-interface-forum/4430388 #4430388"]我们的路由器和笔记本电脑支持1G,我们已验证 连接了两台笔记本电脑和 EVK。

    尝试打开 DP84867 PHY 上的 ANEG、断开以太网电缆并重新连接。 它应该显示建立链路的速度。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    是的、我们尝试断开引脚9并开始检测1Gbps。 我们正在进行这方面的工作、将为您提供进一步的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    跟进以检查问题是否已解决?

    此致、
    Rahul