This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:当 tcan4550无法接收和发送数据时、这些寄存器意味着什么?

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179637/tcan4550-what-does-these-register-means-when-tcan4550-could-not-receive-and-send-data

器件型号:TCAN4550

大家好、

    我的客户遇到设备无法读取或发送数据的问题。 寄存器的值是 h0300 000c、其地址是 h000C。根据寄存器映射、第24、25、第3和第2个寄存器被设置为1.I 读取表13。 状态字段说明、但仍然无法理解这些寄存器的错误类型的含义。您能帮助我了解这些寄存器吗?

  

您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    感谢您将此内容引入 E2E。 位25表示 当试图访问时、读 FIFO 为空。 写 FIFO 溢出意味着写 FIFO 空间在允许发送出去之前输入的命令/写入太多。 内部访问激活仅表示内部存储器被访问、内部错误中断表示内部中断被发出。

    您能否发送什么寄存器0x0820和0x0824也显示? 这些是更高级别的中断、可能指示其他情况。 就从该寄存器中、似乎写 FIFO 中没有发送报文、所以没有响应、读 FIFO 也没有接收到任何要读取的内容。

    此致、

    Eric Hackett