This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:关于 TIC12400库

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179253/tic12400-regarding-tic12400-library

器件型号:TIC12400
您好!

我使用 TIC12400进行基于串行外设接口(SPI)的开关监控。 我在为湿性电流和某些状态机编写配置时遇到问题。

我请求您为此 IC 或库提供一个.h 和.c 或.cpp 文件以供参考。

如果此器件型号的库不可用、您可以提供任何 MSDI (多开关检测接口)库、以便我可以找到项目所需的内容。

谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devesh、

    遗憾的是、此器件没有任何参考固件可供我为您提供一个.h、.c 或.cpp 文件供您使用。  最接近参考库的是 EVM GUI、您可以下载该 GUI 并将其用作配置辅助工具、以确定所需配置的寄存器值。  GUI 可免费下载、您无需购买 EVM 或将其连接到 PC 即可使用 GUI。  

    您可以通过以下链接从 EVM 产品页面下载该软件 :https://www.ti.com/tool/TIC12400EVM-KIT

    如果您需要为您的应用确定正确的寄存器值的帮助、我也可以为您提供帮助。

    此致、

    Jonathan