This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:以太网至光纤通信问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175504/dp83869evm-ethernet-to-fiber-communication-problem

器件型号:DP83869EVM

大家好、团队、

我代表我的客户发布:

我有2个 DP83869EVM 与我在一起,

我尝试通过正常的 Ping 命令来传达它们,但它不起作用。 我正在连接设置图像,请参阅。

 我 在两个 EVM 中配置 DP83869EVM 自举选项、如下所示-

JTAG_TDO / GPIO_1 -> OPMODE_0:跳线

RX_D3 OPMODE_1:打开

RX_D2 OPMODE_2:跳线

LED_0:针脚2-3跳线

LED_1:针脚2-3跳线

LED_2:针脚2-3跳线

RX_CTRL / mirror_EN:跳线

RX_CLK_LINK_LOSS:跳线

 

光纤转换器的部件号- GLC-GE-100FX

请就此为我提供帮助吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    请允许我在我的末尾复制此设置、并使用我的结果更新您。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您可以读取两个 PHY 上的寄存器地址0x0003并与我共享吗?

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器地址0x0003

    1) EVM - A0F1

    2) EVM - A0F1

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也设置了以下寄存器,但仍然无法正常工作(ping 命令使我无法访问目标主机)

    寄存器0x01DF 将包含用于100 Mbps 介质转换器模式的0x0045。
    注意:重要提示:100Mbps 媒体转换器模式所需的寄存器配置:-写入
    0x1FFC 到寄存器0x01EC (将位[0]设置为0)

    注-以前没有建议的数据,因此我用100Mbps 介质转换器模式配置进行写入。

    (但我只需要使用自举模式跳线连接进行此设置,而无需进行任何软件交互)

    等待您的反馈,

    此致、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置后再进行一次更新

    0x1FFC 写入寄存器0x01EC

    我的以太网连接中断看起来好像我的以太网没有连接到 PC (即使它已连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikunj、

    我在实验中对 EVM 进行了相同的设置、并且无需写入寄存器0x01EC 即可成功 ping 通。 以下是成功 ping 操作以及寄存器读取的屏幕截图:

    您能不能读取屏幕截图上读取的寄存器,以检查链路状态以及100BASE-T 至100BASE-FX 配置。

    您是否正在使用 Linux 或 Windows PC、是否可以执行 ifconfig 或 ipconfig 并检查 PC 的可用静态 IP 地址(链接伙伴)?

    我还能够执行 iperf 吞吐量测试并实现~95mbps 的速度:

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我而言

    寄存器0001 - 7396

    在这两个 EVM LED_2 (LD5)都在闪烁。

    您能否重新验证我的跳线设置。

    我正在附加图像。

    JTAG_TDO / GPIO_1 -> OPMODE_0:跳线 -上拉-高电平

    RX_D3 OPMODE_1:打开-低电平

    RX_D2 OPMODE_2:跳线 -上拉-高电平

    RX_CTRL / mirror_EN:跳线-上拉-高电平

    RX_CLK_LINK_LOSS:跳线-上拉-高电平

    此 LED 跳线对于模式选择是否重要?

    LED_0:针脚2-3跳线-上拉-高电平

    LED_1:针脚2-3跳线-上拉-高电平

    LED_2:针脚2-3跳线-上拉-高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikunj、

    根据您的寄存器读取、没有链接、请检查寄存器0x0001位2。

    我还注意到、当连接光纤电缆时、LED1 - LD3在电路板上亮起、当我断开连接时、LED 将熄灭。

    您能否尝试更改用于电路板的 SFP 模块并对其进行测试?

    在执行 ping 测试之前、我们应该会看到两个 PHY 上的链路状态都处于上升状态。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    在我的案例中,LED1-LD3/LD4没有打开,
    现在我只有2个 SFP,我将检查是否有其他工作 SFP。
    我是否需要实施任何其他更改?

    此致、
    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikunj、

    在我的末尾、配置的其余部分看起来也一样、我将等待您使用另一对 SFP 模块进行测试。  让我还来拍摄我的设置/板的图片、并在此处分享。 我将于明天参加实验、并将向您发送图像。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    谢谢,请将所有图片发送给我的推荐。

    一个小的更新,在使用其他一些现成的转换器进行测试后,我确定光学(SFP 模块)侧有一些故障。 我使用1000Base-FX 模块执行测试,并获取 链路、光缆检测和互联网连接。

    我计划购买2对100Base-FX 和2对1000Base-FX SFP。 并执行测试。

    您可以在向我发送设置映像后关闭票证,如果您使用10、100、1000Base-FX 对其进行测试,则它将变得很棒。 因为我需要能够全速工作的介质转换器。

    根据配置设置、看起来就像我进行了1000Mbps 介质转换器模式设置并将其设置为"C铜 线自动"
    协商(通告1000),自动 MDIX 搭接选项,它可以全速工作吗?

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikunj、

    请查找我的设置的附加图像。 我使用了100Base-FX SFP 模块。

    在1000M 介质转换器中需要注意的一点是、"在1000M 介质转换器模式下、如果 LP 支持、Cu 自动协商不会降级到100Mbps
    只有100Mbps 和链路才会失败。"

    如果将来有任何疑问、请随时创建新线程。

    此致、
    Rahul