This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:通过 MII 连接10Base-T 开关

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179521/dp83td510e-interfacing-with-10base-t-switch-over-mii

器件型号:DP83TD510E

大家好、我正在构建一个具有 DP83TD510E phy 和 LAN9303M 3端口开关的 PCB。 我的当前设计似乎无法正常工作、因为两个芯片之间没有通信(DP83TD510E 可以通过 SPE 建立链路、但 DP83TD510E 和 LAN9303M 之间的链路似乎已断开)。

我当前在交换机上有相应的端口以 MAC MII 模式运行、但由于 DP83TD510E 没有 COL 或 CRS 输出、我不得不将这些输出保持断开状态。 在做了更多的研究之后、我怀疑这可能是当前设计不起作用的部分原因、同时我尝试将10Base-T1L 器件连接到仅支持10Base-T 和100Base-X 的开关

为了修复设计、您能否告知我应该实施哪些(如果有)这些解决方案:

  1. 合成 COL 和 CRS 输出并将其馈入开关 MII 接口
  2. 在介质转换器模式下操作 DP83TD510E、并在 PHY RMII 模式而非 MAC MII 模式下操作开关。 驱动两个模块形成一个50MHz 时钟源

感谢你的帮助