This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:RGMII 模式下的输入时钟(XI)

Guru**** 2547870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179513/dp83td510e-input-clock-xi-in-rgmii-mode

器件型号:DP83TD510E

各位专家:

你好。

当 XI 输入(引脚10)被配置为(通过搭接)在 RGMII 模式下工作时、应该是什么输入时钟?

对于 MII 或 RMII 主器件、数据表中定义的频率为25MHz (对于 RMII 从器件为50MHz)、但没有有关 RGMII 输入时钟要求的信息。

请提供建议。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

    它也应该是25MHz。

    此致、

    Jason Lee