This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306DCUR

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180056/pca9306-pca9306dcur

器件型号:PCA9306

PCA9306は、電圧レベルシフト機能を有していますが、μ A
入力電圧レベル3.3Vをレベルシフトせずに、μ A
出力電圧3.3Vにすることは可能ですか?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的。 数据 I/O 引脚上的上拉电压不需要与 VREF1/VREF2相同。 唯一的限制是 VREF1是最低电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将於明日中午十二时前答覆。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VREF1 = VREF2时、可使用 PCA9306。 如果通过 GPIO 控制 ENABLE 引脚、请确保 GPIO 电压不超过 VREF2 + VTH。

    此致、

    Tyler