This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:未上电时的驱动器输出电流、IO (OFF)和禁用时的驱动器输出电流是多少

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179917/thvd1410-what-is-the-driver-output-current-when-unpowered-io-off-and-the-driver-output-current-when-disabled

器件型号:THVD1410

未上电时的驱动器输出电流、IO (OFF)以及禁用时的驱动器输出电流是多少?

在数据表中、我只能找到禁用时的接收器输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、

    您要查找的规格是 IB 或总线输入电流。 它在接收器部分列出-但这仍然适用于您的问题。

    IB 在 VCC = 0v 至5.5V、DE = 0V 时测量-因此器件处于关闭或开启状态、驱动器被禁用-因为 A 和 B 充当最接近规格的驱动器和接收引脚。  在这些情况 下、我们在-7V 和12V 电压下进行测量(对于该器件也是-15V 和15V)-但此规格或多或少是线性的(或者可以很安全地假设为线性)、因此您可以进行线性内插以获得输入电压的估算值。 当我对数据表中的数据进行线性插值时、我得到两个公式:

    1.线性近似。 基于输入电压的典型值:Ib = 6U * Vi - 30u、其中 R^2值= 0.9941  

    2.线性近似。 基于输入电压 Ib = 10U * Vi - 30u 的最大/最小值、R^2值= 0.9923

    虽然这些等式并不完美、并且并不能完全捕获每个电位值-这应该指导您在 DE = 0和 VCC = 0V 时了解输入/输出电流-请注意、当总线空闲或关闭时、总线将接近0 -因此应该存在 极小的电流。  

    话虽如此、您可以简化整个过程并使用最小输入阻抗(即支持的节点数* 375 -它并不完美、但它是 RS-485器件的超常见近似值) 对于256节点器件、即96K 输入阻抗 、因为 DE 关闭且 VCC 关闭或打开时、A/B 引脚的任何输入/输出电流都将取决于 该隐含阻抗 (大多数应用程序将看到大于96K -但这应接近于最小值)。

    许多 RS-485驱动器实际上没有直接泄漏规格、因为输入偏置电流在其规格中包括该规格、您实际上无法将这两个规格分开-就像 DE 处于活动状态、阻抗非常低、因为它处于主动驱动状态、并且您需要低输出阻抗。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 总线输入电流将完美地满足我的设计目标。 感谢您执行回归分析! 我可能会在我的设计中使用这个更复杂的模型。  

    对于您根据最小输入阻抗提出的替代模型、您在哪里找到了定义

    [引用 userid="422422" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179917/thvd1410-what-is-the-driver-output-current-when-unpowered-io-off-and-the-driver-output-current-when-disabled/4444354 #4444354"]支持的节点* 375[/引用]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎来自 TIA-485规范的单位负载特性  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、

    很抱歉耽误你的时间!

    完全了解想要创建更复杂的模型以实现更准确的估算。  

    是的、12K 来自于 eh TIA-485规范-标准 RS-485定义了单位负载、如下所示:

    12K 负载线将在整个范围(-7V 至12V)内兼容-实际上、它会更加复杂、因为此阻抗的行为可能略有非线性 、因此某些器件上的12K 左右有一些裕度(除非它们明确指出最小输入阻抗) 不过、大多数使用12K 作为标准的器件都是一个非常常见的短切、通常是一个很好的设计值。

    最棒的

    Parker Dodson