This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:交换 RX 和 TX 通道

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180246/tmuxhs4212-exchange-rx-and-tx-channel

器件型号:TMUXHS4212

你(们)好

为了简化布局、我在引脚3和4上实现了 TMUXHS4212作为 Rx 通道的多路复用器、在引脚7和8上实现了 Tx 通道。 另一侧。 我假设两个通道都是完全双向的,不是专用于 Rx/Tx? 您能确认这是正确的吗? 数据表仅显示其他型号(图9-1。 交流耦合电容....) (-->图中有错误(左侧的 B0p/B0n、B1p/B1n 必须为 A0p/A0n、A1p/A1n)。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在数据表中找到该误差。

    A0或 A1都可以是 TX 或 RX、但输入和输出应该相互匹配、A0应该与 B0/C0匹配、A1匹配与 B1/C1匹配。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 非常感谢。