This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C 开关有疑问

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180339/tca9548a-i2c-switch-doubt

器件型号:TCA9548A

尊敬的 TI Guru:

我计划在我的设计中使用 TCA9548A、但我在这里有一些疑问、下面是我的用例。

主器件侧(1.8V 上拉)、从器件侧(3.3V 上拉)、VCC = 1.8V (图14中的 Vpass 大约1V)

由于器件是无源开关、因此器件如何进行转换、一旦栅极打开、主器件和从器件将连接。 因此,在我的用例中,一旦栅极打开,I2C 线路将为3.3V?

TCA9548A 在所有栅极导通时的总电容、总电容= 28+8*7.5 = 88pF、我是否得到了正确的电容?  (我只需要计算 TCA9548A、我将在计算中添加主器件和从器件)

3.上拉电阻计算是否与所有上拉电阻器并联? 示例 主器件10K,所有从器件10K, 它是否等效 于上拉 10K/9?   

提前感谢

此致、
Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极电压为1.8V、因此对于高于1V 的电压、开关断开、其他通道的电压由上拉电阻器决定。

    2.这些电容值仅在开关关闭时指定、因此您不会看到所有通道。 数据表未指定导通电容。

    所有已启用通道的上拉电阻器并行工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alder、

    (1)由于 VCC = 1.8V、内部 PassFET 的栅极电压偏置为1.8V。 任何低于1V 的信号都将开始打开 passFET、并将低电平信号从主 I2C 总线传递到选定的通道。 高于1V 时、内部 PassFET 变为高阻态  

    (2)鞋面正确。 数据表仅指定了每个通道的关断电容。 导通电容会略有不同。 此外、该计算取决于您希望同时激活的通道数。 最坏的情况当然是您尝试计算它的方式、因为此器件可以同时激活所有通道。

    我建议在测试期间遵守 I2C 标准的上升/下降时间规格。 您还可以使用关断电容作为估算值。  

    (3)我同意克莱明。 上拉电阻器将对所有有源通道并行工作。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Tyler。

    我想开关为什么会打开、我只看到 PU 电压。 请参见下图。 当选择通道0 (即3.3V PU)时,我在主器件侧看到3.3V?

    2.您能帮助为器件提供导通电容吗? 在所有8个通道都打开的情况下、我可能需要进行计算。

    因为我会将我的板提供给其他没有返工能力的人员、所以我需要在第一次设置正确。

    在 PU 上注意到、谢谢、

    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="541154" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180339/tca9548a-i2c-switch-doubt/4445148 #4445148"]1. 我想开关为什么会打开、我只看到 PU 电压。 请参见下图。 当选择通道0 (即3.3V PU)时,我会在主侧看到3.3V 的电压?[/报价]

    1.8V。 两侧之间的 FET 处于工作的截止区域。 FET 上的 Vgate 为~1.8V。 由于上拉电阻器、我将其称为源极的1.8V 主 SDA/SCL 引脚也是1.8V。 因此、Vgate 到源< Vth 会切断区域或只是高阻抗。

    [引用 userid="541154" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180339/tca9548a-i2c-switch-doubt/4445148 #4445148"]2. 您能否帮助为器件提供导通电容? 在所有8个通道都打开的情况下、我可能需要进行计算。

    我与一位设计人员交谈、他告诉我、导通电容在现实生活中很难测量。 在设计环境中、他说导通电容应与关断电容类似。 我建议您使用数据表中提供的相同数字。

    -Bobby