This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SATA SI Gen1眼图电压故障

Guru**** 2952020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173585/tusb9261-sata-si-gen1-fail-eye-voltage-issue

器件型号:TUSB9261

各位专家、您好!

我的客户正在其 IPC 应用中使用 TUSB9261。 它们测试了 SATA Gen1、结果眼图高度出现故障。 结果已附加、我们是否知道如何调整 TUSB9261以调整眼图高度? 非常感谢!

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/SATA.7z

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您能否发送系统详细信息或方框图? 从这些眼睛看、与通过第2代测试相比、它们看起来非常高、我认为这会导致测试失败。

    至于眼图高度的调整、我不确定这是可以通过 TUSB9261调整的、而是由于主机或转接驱动器的高摆幅、但我将在我的末尾再次检查

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果您需要更多信息、请查看下面的模块并告知我。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们是否可以更新此案例? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    很抱歉耽误你的回答。 对于调整 TUSB9261眼图高度、您应该能够通过调整代码中的 AHCI.c 文件来调整 SATA 端口的电压摆幅。 除此之外、USB 眼图性能是固定的。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能告诉我们如何通过 ahci.c 文件对其进行调整吗? 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    遗憾的是、我们对 TUSB9261软件的支持有限。 但是、从我在代码中看到的内容来看、我建议查看 AHCI.c 文件中的第2649行、第2705行和第2708行。 这可能有助于确定如何调整这些值。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户有以下问题、您可以检查一下吗? 非常感谢!

    TUSB9261功能块具有 SATA AHCI 硬件、配置似乎由 FW 控制、

    如果我们想调整这些线路、这是否意味着 TI 必须提供 FW?

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这里是 EE Rex、我想根据 Ann 的问题添加一些内容。
    由于 TI 为 TUSB9261 SATA Gen1测试提供了一个特殊的 bin 文件(TUSB926x_fw_v1.06_SATA_gen1_SATA_no_polary_swap.bin)、我们运行 SATA LBP 测试模式、然后在 SATA Gen1中发现电压故障、因此我不知道如何按照您所说查找 AHCI.c 文件并进行修改、

    请帮助解释如何找到它、或者您可以修改测试库文件以解决电压故障问题。

    PS:由 TUSB926x_Firmware_v1.06_SATA_gen1.exe 执行特殊的 bin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex 和 Ann:

    首先、我们无法访问 google 文档或 TI 外部的任何其他云服务。 但是、您应该能够向我发送一个包含该文件的 PM、我建议这样做。

    接下来、您能否详细说明您拥有的文件? 例如、如果您有一个名为"TUSB926x_FW_v1.06_BH"的文件、则其中应该有一个 ahci.c 文件。

    如果不是、请告诉我、我会把它发送给您。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已通过消息将测试 bin 文件上载给您、此外、我们仅使用二进制文件(bin 文件)进行 SATA Gen1 LBP 模式测试。

    您是说我们可以修改 bin 文件、还是我错过了什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    AHCI.C 文件是一个单独的文件、我认为当您从 TUSB9261页面请求软件时、应该已经包含了它。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我从 TUSB9261页面请求并安装 exe 文件、但在文件夹中找不到 AHCI.C 文件。 我不确定您的 TUSB9261页面是这样的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    这应该是您从以下地址请求的源代码:  

    如果您可以告诉我您公司中的哪些人之前已经完成了此过程、或者您自己也可以完成此过程、那么我可以为您提供包含此文件的文件夹。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我申请源代码、但 TI 流程需要几天时间、

    但是、您能帮我提供什么吗? 我想将其提供给我们的软件团队、

    如果他们有任何问题、我将向您提供最新信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我无法提供该代码、除非访问权限是过去请求的或 TI 批准的。 发生这种情况时、我将能够为您提供代码。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex 和 Ann:

    Ann 应该可以访问源代码、如果您可以验证其中是否包含 AHCI.C 文件、我会很感激。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已接收到一个 AHCI.C 文件并将其包含在源代码中、

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    没问题!

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果可能、您能帮助我们定制固件以供我们使用吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    遗憾的是、我在定制固件方面没有太多经验、这通常是我们留给客户的、因此我们为什么要分发源代码。 如果有用、我建议查看其他 E2E 主题中与您所寻找的主题类似的主题、并查看这些主题是否有助于解答您的问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    明白了,谢谢你们的大力支持!!