Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
各位专家、您好!
我的客户正在其 IPC 应用中使用 TUSB9261。 它们测试了 SATA Gen1、结果眼图高度出现故障。 结果已附加、我们是否知道如何调整 TUSB9261以调整眼图高度? 非常感谢!
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/SATA.7z
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
各位专家、您好!
我的客户正在其 IPC 应用中使用 TUSB9261。 它们测试了 SATA Gen1、结果眼图高度出现故障。 结果已附加、我们是否知道如何调整 TUSB9261以调整眼图高度? 非常感谢!
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/SATA.7z
此致、
Ann Lien
您好、Ryan、
这里是 EE Rex、我想根据 Ann 的问题添加一些内容。
由于 TI 为 TUSB9261 SATA Gen1测试提供了一个特殊的 bin 文件(TUSB926x_fw_v1.06_SATA_gen1_SATA_no_polary_swap.bin)、我们运行 SATA LBP 测试模式、然后在 SATA Gen1中发现电压故障、因此我不知道如何按照您所说查找 AHCI.c 文件并进行修改、
请帮助解释如何找到它、或者您可以修改测试库文件以解决电压故障问题。
PS:由 TUSB926x_Firmware_v1.06_SATA_gen1.exe 执行特殊的 bin。
尊敬的 Rex 和 Ann:
首先、我们无法访问 google 文档或 TI 外部的任何其他云服务。 但是、您应该能够向我发送一个包含该文件的 PM、我建议这样做。
接下来、您能否详细说明您拥有的文件? 例如、如果您有一个名为"TUSB926x_FW_v1.06_BH"的文件、则其中应该有一个 ahci.c 文件。
如果不是、请告诉我、我会把它发送给您。
谢谢、
Ryan