This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1251:选择 YPbPr 至 RGBHV 转换模式时的输入到输出延迟(&A);使用亮度输入而不使用同步信息

Guru**** 2368030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164299/lmh1251-input-to-output-delay-when-ypbpr-to-rgbhv-conversion-mode-is-selected-using-luminance-input-without-sync-information

器件型号:LMH1251

您好!

当选择 YPbPr 至 RGBHV 模式时、输入到输出延迟是多少?

我希望仅将此芯片用于 YPbPr 至 RGB 的转换。 不需要同步信息(H、V)。 如果我提供 的 Y 没有任何同步信息、转换是否正常? (即在 Y 输入端短接 Y 和 SYNC、且输入仅包含图片信息)

此致、

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    首先、请参阅之前 LMH1251上浮动引脚上的这个主题 :https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910740/lmh1251-can-the-unused-inputs-be-left-floating

    其次、我有几个需要考虑和澄清的事项:

    1.您是否需要 Y (亮度/亮度)信号的非同步部分?  Y 不仅会传输同步、您可能需要该信号进行颜色转换。  我不会将 Y 和 Y SYNC 短接至 GND 或其他值。  如果要应用 Y 信号、我建议将其应用到 Y 引脚(10)和 Y'引脚(11)。

    2.请将引脚24 (输入选择引脚)设置为"1"、以选择 YPbPr 输入通道。  另请参阅图片质量检测的自动与手动设置、以查看您是否需要为您的用例实施一组特定的控制:LMH1251数据表第2页。

    3.您可能会发现、在测试后、您不需要向 Y'(引脚11)提供信号;但我相信您将需要来自源极的引脚10上的 Y (luma)信号。  虽然信号的色度部分严格地说是颜色部分(Pb、PR)、但您可能也需要发光值、具体取决于您的应用。   

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢你的答复。 我希望下面的几点将使你对我的问题有一个明确的认识。

    1) 1)我有一 个输入亮度信号、该信号仅包含图片信息、但其中没有嵌入同步。 在没有任何嵌入式同步的情况下、颜色转换是否正常(YPbPr -> RGB)? 我不需要芯片的 H 和 V 输出。

    2) 2) YPbPr 至 RGBHV 模式下的输入到输出延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

     我 将此主题重定向至正确的小组、以回答您的上述问题。 信号调节团队将很快为您提供帮助。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    请参阅以下有关 LMH1251器件的现有讨论和资源。  器件很旧、我认为我目前无法找到您需要的其他信息。  您可以尝试通过检查数据表表表中的信号时序来估算输入到输出延迟。  至于颜色转换可行性、我不明白为什么芯片会关断、从而无法将器件仅用作颜色转换器。  可能还有其他 TI 视频放大器可以在没有同步信号的情况下执行颜色转换;如果 LMH1251不可行、您必须查看可用器件并找到更合适的器件。  我仍然建议测试器件以查看其性能。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910740/lmh1251-can-the-unused-inputs-be-left-floating

    https://www.ti.com/lit/ug/snoa526a/snoa526a.pdf

    e2e.ti.com/.../SV012649_2D00_001_2D00_LMH1251EVAL_2D00_NOPB_5F00_Test-_2800_1_2900_.docx

    最棒的

    阿尔茨