This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP82826数据丢失问题

Guru**** 2769175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168062/dp83826e-dp82826-data-lost-issue

器件型号:DP83826E

尊敬的团队:

客户反馈在执行功能测试时、发现 DP83826E 数据丢失、在同一网络中、其他器件的数据是正确的、因此请帮助检查并提供建议。

BTW、原理图请查找附加文件。

Thankse2e.ti.com/.../DP83826E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    请澄清问题。 与目标数据路径共享方框图并提供可通过文本搜索的原理图 PDF、将有助于我们进行调试和提供建议。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我已经和客户交谈过、他们准备了 schmatic 和方框图、我收到这些图后、很快就会发送给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    1. Pls 恳请查找可串行原理图的附加文件、软件为 AD。

    2.方框图请查找附件文件。

    测试 DTA 是通过 windows 命令、ping 以太网数据包、1024字节 长度。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../03-ETHERNET-DP83826E.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您提供的文档、我将花一些时间进行回顾。

    [引用 userid="524962" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168062/dp83826e-dp82826-data-lost-issue "]然后发现 DP83826E 丢失了数据,在同一网络中,其他设备的数据是正确的[/quot]

    您能更具体地说明此问题吗? 另一个器件是指 MCU 还是另一个 PHY?

    再次感谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    抱歉、另一个设备是另一个 PHY。附加文件是数据、请帮助查看。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    [引用 userid="524962" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168062/dp83826e-dp82826-data-lost-issue ]客户反馈执行功能测试时、发现 DP83826E 数据丢失、在同一网络中、其他器件的数据正确无误

    请在引用的情况下共享从地址0到1E 的寄存器转储。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    请查找0至1E 数据的附加文件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../0_2D00_1E-Data.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    这是具有正确数据的 PHY 的寄存器转储、还是数据丢失的 PHY 的寄存器转储? 请为两个 PHY 共享寄存器转储。

    两个 PHY 的设计和布局是否相同? 如果是、问题可能出在 MDI 侧。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     数据 是 DP83826的寄存器数据、在上电后短时间内会丢失数据包。 目前、使用 DP83826时、有三个原型的数据包损耗较高、无法比较正常原型。

    作为 COvid19、将在工程师在疫情未密封后返回工作后对几个原型进行比较、然后我们将提供比较数据。

    对于布局、DP83826是相同的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您提供的澄清信息。 同时、在等待比较数据的同时、您是否能够共享原理图和布局以供审阅?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我之前已经给您发送过。Pls 敬请查找原理图的附加文件。我稍后将提供 PCB 布局。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../0363.03-ETHERNET-DP83826E.SchDoce2e.ti.com/.../0871.DP83826E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MSC3020_2D00_GZSJ-REV.B-V4.0-220926.PcbDoc

    尊敬的 Evan:

    请查找 PCB 布局的附加文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您提供 PCB 和原理图文件。 原理图和布局对我来说很好、但在提供有关该问题的更多上下文(寄存器数据或其他)后、我将再次回顾。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    抱歉,我忘记了 regisiter 数据,请查找附件文件。

    谢谢

    请访问 e2e.ti.com/.../1513.0_2D00_1E-Data.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    XO 串联的1kΩ Ω 电阻器是否有用途? 请查看是否可以在短接时重现此问题。

    谢谢、

    Evan