This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:交叉连接 TXRX

Guru**** 2539660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757800/hd3ss3220-cross-connection-txrx

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我的客户想知道 TX 信号线和 RX 信号线之间的连接点。

是否应交叉连接 TX 信号线和 RX 信号线?

请参阅随附的图表。

e2e.ti.com/.../Cross-connection-TXRX.pdf

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定什么是交叉连接、Type-C TX1至3220 RX1、Type-C RX1至3220 TX1、REST 应执行相同的操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    TX 引脚连接到 Type-C 连接器和插座的插头。
    换句话说、我们了解插座的 TX 引脚是数据接收端。
    这种理解是否正确?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、由于3220和542都是多路复用器、TX 应连接到 TX、Rx 连接到原理图中的 Rx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    在下面的参考设计中、Tx - Rx 连接到 Type A 连接器。
    www.tij.co.jp/.../tidrk89.pdf
    您是否以相同的方式看待它?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tidrk89中可能存在错误、您的设计也存在问题、它可能无法用于插座输入到插座输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您仍有问题、我们可以通过电子邮件进行讨论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我向您发送了一封私人邮件。
    但是,答复还没有到。
    我缺少什么吗?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以给 x-zhou1@ti.com 发送邮件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您是否已发送到我的电子邮件?