This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:有关 SN65DP159RSB 的问题。

Guru**** 2966370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756951/sn65dp159-question-about-sn65dp159rsb

器件型号:SN65DP159
你好

我对 SN65DP159RSB 有疑问。

我们以前收到了一份关于这一标题的答复,并已执行。 (输出停止)

内容
执行以下操作。

将0xF0写入第1页的0x10。
在 Tx 侧停止输出。

{0xFF、0x01}、//选择第1页

{0x10、0xF0}、//禁用所有 Tx 通道

{0xFF、0x00}、//选择第0页

 
但是、尽管我对寄存器中的寄存器0xF0进行了写入、但输出并未停止。

此外、我们确认了以下内容。

·0x0F 处于信号输出状态

·读取0xF0后、再次读取将得到0x0F

·未连接电缆时、为0XF0

因此、输出会自动设置、以便在此处更改

必须切换到手动设置模式。

此内容是否正确?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San

    您是否在 DP 重定时器模式下使用 DP159、是否也在 I2C 模式下使用? 是否要检查以确保 I2C_EN 为高电平?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我们在源模式下使用 HDMI。 (0Ah 7位:0)

    重定时器设置为自动设置。 (0Ah [1:0]位:01)

    我还使用 I2C。
    I2C_EN 引脚用于高电平。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San

    让我看看我是否可以在我的 EVM 上重复此操作、然后回复您。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    我无法这样做、因为我没有 SN 65DP 159 RSB 的 EVM、但我尝试了它、因为有 TMDS 181的 EVM。

    结果如附件所示。
    未反映设置。 (我无法设置)

    为什么?

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TMDS181REG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好


    另一天的邮件中还有其他项目。
    尽管该规范未对其进行描述、
    我想在信号输入到 Rx 侧(电缆已连接)的状态下停止输出。

    要检查的内容
    ·如何将0xF0写入第1页的0x10
    ·如何停止其他输出信号

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San、

    David 正在度假一段时间、所以我会为您提供帮助。 0x10寄存器可由 DP159自主更新。 您可以尝试在寄存器0x09 (PD_EN)上向位3写入0吗? 这将禁用输出。



    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。

    寄存器将自动更改。
    但是、是否有办法在不更改寄存器或切换到断电模式的情况下仅停止输出?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San

    我们将检查我们的 EVM、当0xF0 (禁用)和0xF0 (启用)写入第1页的寄存器0x10h 时、您是否会向我发送发送发送器输出的示波器捕获?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、
    请允许我中断此主题。
    我正在与 Masazumi - San 合作、为客户提供支持。

    根据您的建议、我们已尝试禁用 TX、
      >{0xFF, 0x01},//选择第1页
      >{0x10,  0xF0},//禁用所有 Tx 通道
      >{0xFF,  0x00},//选择第0页
    但不幸的是、它无法正常运行。

    然后、我们在下面确认了读取该寄存器的结果、
        0x0F… 在正常操作下读取、无寄存器写入(连接的电缆、输出的 TX)
        0x0F… 写入"0xF0"(电缆:已连接)->自动覆盖后读取???
        0xF0... 写入"0xF0"后读取(电缆:未连接)
    寄存器似乎被自动覆盖、行为是否会收集?
    您以前评论过、
       "您是否在 DP 重定时器模式下使用 DP159、是否也在 I2C 模式下使用?"
    这是否意味着设置该寄存器不适用于转接驱动器模式?
    需要设置"HDMI2.0的自动重定时器"或其他任何内容(如数据表 P.36所示)?

    此致、
    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San

    如果这是 HDMI 应用、则 DP159会自动处理启用/禁用 TX。

    您可以在 x 模式下控制启用/禁用 TX 通道。

    谢谢
    David