我对 SN65DP159RSB 有疑问。
我们以前收到了一份关于这一标题的答复,并已执行。 (输出停止)
内容
执行以下操作。
将0xF0写入第1页的0x10。
在 Tx 侧停止输出。
{0xFF、0x01}、//选择第1页
{0x10、0xF0}、//禁用所有 Tx 通道
{0xFF、0x00}、//选择第0页
但是、尽管我对寄存器中的寄存器0xF0进行了写入、但输出并未停止。
此外、我们确认了以下内容。
·0x0F 处于信号输出状态
·读取0xF0后、再次读取将得到0x0F
·未连接电缆时、为0XF0
因此、输出会自动设置、以便在此处更改
必须切换到手动设置模式。
此内容是否正确?