This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982应用问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756834/tps65982-tps65982-application-issue

器件型号:TPS65982

您好、先生、

我们的客户将 TPS65982用于对接应用、但  LeCroy 的 M310C 测试报告失败。

此项目在 TI TPS65982EVM 上也失败、 我们如何解决此问题?

 

TD 4.5.6 DRP Connect Try。SNK DRP 测试

TD 4.8.2 DRP 连接调试附件测试

TD 4.9.4拉电流 VCONN 交换测试

TD 4.10.5灌电流 VCONN_Swap 测试

TD 4.10.6灌电流交替模式测试

Hugo

 

https://mega.nz/#!p5xkzKwY!uGiTGzt5W7NRM30aNtNgo1uCSCK7BCaYVCPxL5PSMxs 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    这用于 TPS65982EVM 测试失败。
    MEGA。NZ/

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您能否向我们提供有关您的产品、其用例和故障报告的更多详细信息以供分析?

    我无法从您共享的链接下载文件、因此请使用 Google Drive、Dropbox 或类似的内容上传文件。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    下面是供您参考的 Google Box 链接。
    已使用 TPS65982EVM 测试报告。
    app.box.com/.../lwdh8rcju8q8ssidlqq6u1n54wlnntf2
    已使用 TPS65982产品测试报告。
    app.box.com/.../a405xyg79zxbyjlcbtfpg5j0lldr530q

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    我们将对此进行研究、并将在几天内返回给您。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    您能否共享您正在使用的配置项目和固件二进制文件?

    另外、请使用最新的补丁尝试此操作、我们希望此操作将通过补丁解决。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    好的、我们将与客户核实。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    这是我们的客户使用 的4.03版本项目文件。

    e2e.ti.com/.../V4.03.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    对拖延表示歉意。

    我们查看了您共享的配置项目、没有发现任何问题。

    我们是否可以请求 VIF 文件、以便我们可以在内部运行这些测试来重现问题并分析原因。

    谢谢、
    Rahul