This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT125A:未使用的输入

Guru**** 2819845 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757312/sn65lvdt125a-unused-input

器件型号:SN65LVDT125A

您好!

我对 SN65LVDT125A 有疑问。

[问题]

我可以让未使用的输入端子保持断开状态吗?

因为失效防护、我认为这是可以的。

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果失效防护,这是可以的。 但我在数据表中没有找到它的失效防护 IO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian - San、

    感谢你的答复。

    是的、它不是用 D/S 编写的
    但我发现以下主题中存在失效防护的答案。
    e2e.ti.com/.../225737

    那么、我可以让未使用的输入端子保持断开状态吗?

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于未使用的失效防护引脚、可以将其保持断开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian - San、

    很抱歉我迟到了。
    我理解您的评论!
    感谢您的合作。

    此致、
    Kaede